Crear un botón que genere el informe

Crear un botón que genere el informe

Genere un informe PDF con la pulsación de un botón.
  1. Para crear un botón que genere el informe
  2. Cree el botón:
    1. En
      Vista del proyecto
      , haga clic con el botón derecho en
      MainWindow (type)
      y seleccione
      Nuevo
      Controles base
      Botón
      .
    2. Pase el cursor por encima del botón, seleccione
      Edit
      y escriba
      GenerateReportButton
      .
    3. En
      Propiedades
      , establezca
      Texto
      en
      Generate Report
      .
  3. Configure el botón:
    1. En
      Eventos
      , junto a
      Evento MouseClick
      , seleccione
      Add
      y elija
      ProjectName
      Informes
      Informes1
      GeneratePdf
    2. En
      Argumentos de método
      , establezca el valor de la propiedad
      OutputPath
      .
      Escriba la ruta de acceso de archivo donde desea guardar el informe.
      Por ejemplo, escriba:
      C:\Users\
      user_name
      \Documents\Reports\Report.pdf
      user_name
      Su nombre de usuario de Windows. Por ejemplo,
      JohnDoe
      .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.