Agregar usuarios

Agregue usuarios con diferentes configuraciones regionales.
Requisitos previos
Agregue la configuración regional de it-IT. Consulte Agregar un idioma de configuración regional a un diccionario de localización.
  1. Para agregar usuarios
  2. En
    Vista del proyecto
    , expanda
    Seguridad
    .
  3. Cree dos usuarios haciendo clic con el botón derecho en
    Usuarios
    y seleccionando
    Nuevo
    Usuario
    .
  4. Para cambiar el nombre de los usuarios, pase el cursor por encima de cada usuario, seleccione
    Add
    y escriba:
    • Starr
    • Luca
  5. En
    Vista del proyecto
    , seleccione
    Luca
    .
  6. En
    Propiedades
    , establezca
    LocaleIds
    en
    it-IT
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.