Crear una variable restringida

Cree una variable con límites de valor alto y bajo que esté vinculada con los medidores.
  1. En
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en
    Modelo
    y seleccione
    Nuevo
    Variable
    .
  2. Pase el cursor por encima de la variable, seleccione
    Edit
    y escriba
    ConstrainedVariable
    .
  3. En
    Propiedades
    , establezca
    ConstrainedVariable (Int32)
    en
    30
    .
  4. Haga clic con el botón derecho en
    ConstrainedVariable
    y seleccione
    Nuevo
    Rango
    .
  5. En
    EURange
    , establezca las propiedades:
    1. Establezca
      Restricción
      en
      Verdadero
      .
    2. Establezca
      Límite alto
      en
      50
      .
    3. Establezca
      Límite bajo
      en
      20
      .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.