Iniciar la depuración en el equipo de desarrollo

Implemente la aplicación en tiempo de ejecución en el equipo remoto e inicie el proceso de depuración en el equipo de desarrollo.
  1. Para iniciar la depuración en el equipo de desarrollo
  2. En la barra de herramientas principal, seleccione
    Abrir solución .NET
    .
    Se abre el editor de código externo predeterminado.
    CONSEJO: Se recomienda utilizar Microsoft Visual Studio 2022 o Microsoft Visual Studio Code como editor de código predeterminado. Es posible que algunas funciones de ayuda al desarrollo no estén disponibles si se utiliza un editor de código diferente.
  3. Desde
    FactoryTalk Optix Studio
    , implemente
    FTOptixApplication
    en el dispositivo de destino:
    1. En la barra de herramientas, junto a
      En ejecución
      , seleccione la flecha abajo y seleccione el dispositivo de destino.
    2. Seleccione
      En ejecución
      .
    3. Si es necesario, proporcione las credenciales necesarias y seleccione
      Aceptar
      .
  4. En Visual Studio, empiece el proceso de depuración:
    1. En el menú
      Debug
      , seleccione
      Attach to Process
      .
    2. Establezca
      ConnectionType
      en
      Default
      .
    3. Establezca
      ConnectionTarget
      con el nombre y en el puerto obtenidos durante la realización de Preparar el equipo de destino de depuración remota.
    4. Seleccione
      Find
      y seleccione el dispositivo de destino.
    5. En la
      Ventana de autenticación de Windows
      , escriba las credenciales del usuario del dispositivo de destino.
    6. En
      Available Process
      , seleccione el proceso
      FTOptixRuntime.exe
      .
    7. Seleccione
      Attach
      .
El proceso de depuración se inicia. Para detener el proceso de depuración remota, cierre la aplicación de escritorio Remote Debugger o detenga la depuración en Visual Studio.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.