Agregar una biblioteca de terceros al proyecto de Visual Studio

Para agregar una biblioteca de .NET de terceros, utilice el panel
Explore solutions
.
Requisitos previos
Establezca Visual Studio como el editor de código externo predeterminado. Consulte Establecer el editor de código predeterminado.
  1. Para agregar una biblioteca de terceros al proyecto de Visual Studio
  2. Copie el ensamblaje de .NET de la biblioteca en la carpeta de proyecto
    ProjectFiles/NetSolution
    .
  3. En la barra de herramientas principal, seleccione
    Abrir solución .NET
    .
    Se abre el editor de código externo predeterminado.
    CONSEJO: Se recomienda utilizar Microsoft Visual Studio 2022 o Microsoft Visual Studio Code como editor de código predeterminado. Es posible que algunas funciones de ayuda al desarrollo no estén disponibles si se utiliza un editor de código diferente.
  4. En Visual Studio, en el panel
    Explore solutions
    , haga clic con el botón derecho en
    Dependency
    y seleccione
    Update reference
    .
  5. Seleccione
    Examinar
    y seleccione el ensamblado de 1.
  6. Seleccione
    OK
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.