Configurar un botón para abrir un cuadro de diálogo

Para mostrar un
Cuadro de diálogo
en tiempo de ejecución, otro objeto debe llamar a un método específico.
  1. En
    Vista del proyecto
    , cree un
    Cuadro de diálogo (type)
    .
  2. Cree o seleccione un objeto
    Botón
    .
  3. En
    Eventos
    , junto a
    Evento MouseClick
    , seleccione
    Add
    y elija
    Comandos
    Comandos de interfaz de usuario
    Abrir ventana de diálogo
    .
  4. Cree un enlace dinámico entre el argumento
    Diálogo
    y
    Cuadro de diálogo (type)
    .
    Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.