Ejemplo de botón desplegable

Utilice este objeto para abrir o cerrar un panel cuando se seleccione un botón.
Ejemplo de botón desplegable
animated image that shows a content panel being displayed when the button is clicked

Caso de uso

Abra un panel que contenga opciones o información adicionales al seleccionar un botón.
CONSEJO: Si no hay suficiente espacio en ancho o altura con respecto a la dirección de apertura del conjunto, el panel se abre en dirección opuesta.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.