Versión web de FactoryTalk Optix Studio
Puede abrir
FactoryTalk Optix Studio
en un explorador web. Abra una sesión limpia para quitar todos los proyectos de Editor web de FactoryTalk Optix Studio
que no estén sincronizados con GitHub®
.Requisitos previos
- Inicie sesión enFactoryTalk Hub.CONSEJO: Para obtener más información acerca deFactoryTalk Hub, consulte laAyuda en línea de.FactoryTalk Hub
- En las aplicaciones disponibles, seleccioneFactoryTalk Optix.
- Para abrirEditor web de FactoryTalk Optix Studio:
- SeleccioneAbrir en el explorador.
- Para abrirEditor web de FactoryTalk Optix Studioy quitar todos los proyectos deEditor web de FactoryTalk Optix Studioque no estén sincronizados con GitHub:IMPORTANTE: Si se abre una sesión limpia de forma permanente, se eliminan todos los proyectos deEditor web de FactoryTalk Optix Studioque no estén sincronizados con GitHub.
- Seleccione la flecha desplegable después deAbrir en el exploradory seleccioneAbrir una sesión limpia.
- En el cuadro de diálogo, seleccioneSí.
Entregue su opinión