Cuadrículas de registros de alarmas

Registre alarmas en dos tipos de cuadrículas.
  • Cuadrícula de registro de alarmas
    . Muestra un registro de eventos de alarma registrados en una base de datos por un registrador de eventos, como el registrador de eventos de alarma. La cuadrícula de registro de alarmas muestra la información y el estado de las alarmas en una tabla. Cada fila de la tabla corresponde a un cambio en el estado de la alarma.
  • Cuadrícula de registro de alarmas con filtro
    . Muestra los datos registrados del mismo modo que la cuadrícula de registro de alarmas, pero permite filtrar las alarmas temporalmente.
Una cuadrícula de alarmas de ejemplo puede mostrar las siguientes columnas de información:
Las columnas predeterminadas de una cuadrícula de alarmas incluyen:
Columna
Descripción
Sello de hora
Fecha y hora en que se actualizó por última vez el evento de alarma
Nombre
Nombre del objeto de alarma que generó el evento de alarma
Variable de origen
Variable monitorizada
Mensaje
Mensaje asociado al evento de alarma
Activa
= alarma inactiva
= alarma activa
Reconocida
: alarma no reconocida
: alarma reconocida
Confirmada
: causa de alarma no abordada
: causa de la alarma abordada
Gravedad
Nivel de gravedad de la alarma, de 1 a 1000
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.