Crear un alias

Cree un alias para crear un tipo de variable que apunte a un nodo con una propiedad
NodeId
. Cree el alias en un objeto o en un nodo primario.
  1. En
    Vista del proyecto
    , seleccione el objeto o el tipo de objeto que desee que contenga el alias.
  2. En
    Propiedades
    , seleccione
    Add
    y, a continuación, seleccione
    Alias
    .
    Alias#
    aparece en
    Propiedades
    y contiene la propiedad
    Tipo
    .
  3. (Opcional) Pase el cursor sobre el final del nombre de alias, seleccione
    Edit
    y, a continuación, introduzca un nuevo nombre para el alias. 
  4. Establezca el alias:
    • Si el nodo de origen puede establecerse en tiempo de diseño, seleccione el nodo o arrástrelo de la
      Vista del proyecto
      al campo del valor del alias.
      La propiedad
      Tipo
      contiene automáticamente un valor con el nodo de referencia relativo.
    • Si el nodo de origen se puede establecer solo en tiempo de ejecución, o bien es necesario establecer el nodo de origen en tiempo de ejecución, en
      Tipo
      , seleccione
      Establecer tipo
      , seleccione el nodo de tipo de referencia y, a continuación, elija
      Seleccionar
      .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.