Códigos de operación de lectura/escritura
Para cada operación de lectura/escritura de una o varias etiquetas, el controlador genera un código de operación que describe el resultado de la operación.
Descripción de los códigos de operación
Código | Descripción |
---|---|
Good | Operación de lectura/escritura completada correctamente. |
BadNoCommunication | La operación de lectura/escritura no se realizó correctamente porque se agotó el tiempo de espera, por ejemplo, debido a un tiempo de espera de la conexión. El tiempo de espera viene determinado por el valor de la propiedad Tiempo de espera de una Estación de comunicación . |
BadCommunicationError | La operación de lectura/escritura no se realizó correctamente porque el controlador devolvió un error. |
BadConfigurationError | No se pudo realizar la operación de lectura/escritura debido a un error de configuración de etiquetas, por ejemplo, una dirección no válida. |
Leer códigos de operación en C#
Puede leer los códigos de operación en NetLogics. Si el valor devuelto es
0
, la comunicación es buena. Si el valor devuelto es distinto de 0
, la comunicación se ha interrumpido.Ejemplo:
var station = Project.Current.Get<Station>("CommDrivers/RAEtherNet_IPStation1");var stationState = station.OperationCode
Entregue su opinión