Exportar una tabla de base de datos a un archivo CSV

Puede usar el script de exportación de tabla genérica para exportar el contenido de una tabla a un archivo CSV.
  1. Para exportar una tabla de base de datos a un archivo CSV
  2. En la barra de herramientas, seleccione
    Bibliotecas de plantillas
    y busque
    Generic Table Exporter
    .
  3. Desde
    Bibliotecas
    , en
    Componentes
    , arrastre
    Exportador de tablas genéricas
    hacia
    NetLogic
    en la
    Vista del proyecto
    .
  4. En
    Propiedades
    , rellene:
    • CSVPath
      . Ruta del archivo CSV donde se exportará el historial de alarmas.
    • FieldDelimiter
      . Carácter usado para delimitar valores de una fila.
    • Tabla
      . Tabla de bases de datos.
    • Consulta
      . Consulta SQL para filtrar datos. Para obtener más información, consulte Redactar consultas SQL.
    • WrapFields
      .
  5. Asocie el método
    Exportar
    de
    GenericTableExporter
    a un evento.
    Por ejemplo, asocie el método
    Exportar
    con el
    Evento MouseClick
    de un botón.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.