Especificar la visibilidad de un objeto gráfico

Determine si un objeto gráfico es visible en la ventana en tiempo de ejecución.
  1. En la ventana o
    Vista del proyecto
    , seleccione el contenedor o el objeto gráfico.
  2. En
    Propiedades
    , en
    Visible
    , seleccione una de las siguientes opciones:
    • Verdadero
      . El objeto gráfico aparece en la ventana en tiempo de ejecución.
    • Falso
      . El objeto gráfico no aparece en la ventana en tiempo de ejecución.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.