Propiedades de animación

Para configurar las animaciones, edite las propiedades de animación.

Animación de número

Una animación simple basada en el cambio de valor de una variable en un tiempo específico.
Propiedad
Descripción
De
Valor inicial del rango.
Para
Valor final del rango.
Duration
Duración de la animación en milisegundos.
Interpolación
El tipo de interpolación cuando cambia el valor de animación.
Destino
Nodo de destino de la animación.
En ejecución
Valor booleano.
Bucles
Número de reproducciones consecutivas de la animación. El valor
-1
establece una reproducción continua de la animación.

Animación secuencial

Grupos de animación ejecutados en orden secuencial.
Propiedad
Descripción
En ejecución
Valor booleano.
Bucles
Número de reproducciones consecutivas de la animación. El valor
-1
establece una reproducción continua de la animación.

Animación paralela

Grupos de animación ejecutados en orden paralelo.
Propiedad
Descripción
En ejecución
Valor booleano.
Bucles
Número de reproducciones consecutivas de la animación. El valor
-1
establece una reproducción continua de la animación.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.