Objetos de control base

Los objetos de control base incluyen:
Objeto
Descripción
Etiqueta
Muestra el texto que describe un elemento.
Cuadro de texto
Inserta y muestra el texto en tiempo de ejecución.
Cuadro de número
Aumenta o reduce un valor numérico usando botones o claves.
Etiqueta editable
Muestra y permite editar la descripción de un elemento.
LED
Muestra un valor booleano en forma de LED encendido o LED apagado.
Botón
Genera eventos para ejecutar métodos.
Interruptor
Establece y muestra un valor booleano.
Casilla de verificación
Establece y muestra un valor booleano usando Seleccionar y Borrar.
Botón de opción
Selecciona una opción mutuamente exclusiva en un grupo.
Medidor lineal
Establece o muestra un valor numérico entero dentro de un rango de posibles valores.
Medidor circular
Establece o muestra un valor numérico entero dentro de un rango de posibles valores.
Fecha y hora
Muestra los datos de fecha y hora.
Duration
Muestra la duración de una variable.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.