Objetos de controles de datos

Los objetos de controles de datos incluyen:
Objeto
Descripción
Cuadro combinado
Menú desplegable que permite seleccionar elementos de los nodos o una o varias bases de datos del proyecto.
Cuadro de lista
Lista para seleccionar un elemento en otros elementos o bien nodos de proyecto o bases de datos.
Cuadrícula de datos
Tabla que presenta datos de los nodos o bases de datos del proyecto.
Tendencia
Tendencia que presenta valores de una o más variables que se registran o se leen en tiempo real.
Gráfico de XY
Gráfico que muestra el valor de las variables bidimensionales en un gráfico.
Gráfico circular
Gráfico que muestra los datos de modelo o base de datos en el formato de un gráfico circular.
Gráfico de histograma
Diagrama que muestra los datos del modelo o de la base de datos en el formato de un gráfico de barras.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.