Objetos de dibujo
Entre los objetos de dibujo se incluyen:
Objeto | Descripción |
---|---|
Rectángulo | Un rectángulo o cuadrado que puede seleccionarse en tiempo de ejecución y que se puede personalizar su apariencia. Utilice rectángulos para crear botones o agrupar otros objetos relevantes. |
Elipse | Una elipse o un círculo que puede seleccionarse en tiempo de ejecución y que se puede personalizar su apariencia. |
Imagen | Una imagen PNG , JPG , JPEG , BMP o SVG . Por ejemplo, un logotipo. |
Imagen de varios estados | Un objeto que puede tener varios estados de imagen en función del valor de entrada. Cada estado de imagen puede hacer referencia a una imagen diferente y puede tener una opacidad específica. Si el valor introducido no se corresponde con ningún estado de la imagen, se utiliza el valor predeterminado (primer estado definido). |
Imagen SVG avanzada | Una imagen SVG Tiny 1.2, cuyas propiedades de las partes individuales de la imagen pueden modificarse en tiempo de diseño o de ejecución. Por ejemplo, una alarma puede activar una parte concreta de la imagen para volverse roja. |
Línea | Una línea que se puede dibujar y personalizar su apariencia. |
Polilínea | Una polilínea y un polígono que puede seleccionarse en tiempo de ejecución y que se puede personalizar su apariencia. |
Entregue su opinión