Alinear objetos gráficos
Alinee los elementos seleccionados de forma vertical u horizontal en el área de diseño. La alineación de objetos aumenta y disminuye los márgenes de los elementos seleccionados.
- EnVista del proyecto, haga doble clic en un contenedor o seleccione .El editor abre una ficha independiente.
- Seleccione los objetos gráficos que desea alinear. Para seleccionar varios objetos, mantenga presionada la teclaCtrly seleccione elementos adicionales.
- En la barra de herramientas Área de diseño, seleccione el icono para alinear los objetos gráficos seleccionados en el área de diseño:
- Se alinea al borde izquierdo.
- Se alinea al borde superior.
- Se alinea al borde derecho.
- Se alinea al borde inferior.
Entregue su opinión