Especificar márgenes y espaciado del objeto gráfico
Edite el espacio alrededor del borde del objeto, el espaciado que aparece alrededor del objeto, y el margen entre el objeto y el objeto del contenedor.
Ejemplo de un objeto de cuadro de texto de ejemplo con sus márgenes y espaciado:
CONSEJO:
El espaciado solo está presente en los objetos
Cuadro de texto
, Botón
, Cuadro de número
, Cuadrícula de datos
, Lista desplegable
y Selección de lista
. Espaciado, grosor de borde y radio de esquina de borde, son propiedades de estilo globales definidas en una Hoja de estilo
.- EnVista del proyecto, seleccione el objeto.
- EnPropiedadesdebajo deRelleno, en las opcionesHorizontalyVertical, introduzca el valor del espacio entre el texto y el borde del objeto.CONSEJO: El espaciado es relativo a la altura del texto. Si el espaciado es del 60%, una etiqueta con texto de 20 píxeles de alto tiene un espaciado de 12 píxeles. El espaciado solo está disponible en los objetos de selecciónCuadro de texto,Botón,Cuadro de número,Cuadrícula de datos,Lista desplegableyLista.
- EnBorde, introduzca el valor para el espacio del borde del objeto que aparece alrededor del espaciado.
- EnMargen, introduzca el valor del espacio entre el borde del objeto principal que contiene el objeto.
Entregue su opinión