Seleccionar una hoja de estilo

Seleccione la hoja de estilo que
Aplicación FactoryTalk Optix
mostrará en tiempo de ejecución.
CONSEJO: Puede editar los controles globales y de estilo para editar los estilos de todos los objetos del proyecto o simplemente los estilos de clases de objetos específicos.
  1. En
    Vista del proyecto
    , seleccione el objeto del motor
    MotorDePresentaciónNativo
    .
  2. En
    Propiedades
    ,
    Hoja de estilo
    , seleccione la flecha desplegable después del valor de la hoja de estilo y después la hoja de estilo de la aplicación.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.