Usar una hoja de estilo existente
Utilice una hoja de estilo existente. También puede crear y configurar una hoja de estilos personalizada.
- SeleccioneBibliotecas de plantillas
- EnBibliotecas, seleccioneHojas de estilopara abrir las hojas de estilo del proyecto.
- Arrastre la hoja de estilo deseada a la carpetaUIdeVista del proyecto.
Los objetos gráficos ubicados debajo de la carpeta que contienen la hoja de estilo de
Vista del proyecto
ahora heredan los estilos configurados en la hoja de estilo.Entregue su opinión