Configurar un Push Agent

Agregue el NetLogic de Push Agent desde
Bibliotecas de plantillas
y configure los parámetros del Push Agent.
Requisitos previos
  1. Instale los paquetes
    NewtonSoft.Json
    y
    M2MQTT
    . Consulte Agregar paquetes NuGet.
  1. Para configurar un Push Agent
  2. En la barra de herramientas principal, seleccione
    Bibliotecas de plantillas
    .
  3. En
    Bibliotecas de plantillas
    , busque
    Push Agent
    .
  4. En
    Componentes
    , arrastre
    Push Agent
    en NetLogic en la
    Vista del proyecto
    .
  5. Seleccione
    Cerrar
    .
  6. En la
    Vista del proyecto
    , seleccione
    Push Agent
    .
  7. En
    Propiedades
    , edite las propiedades de Push Agent.
    Para obtener más información, consulte Propiedades de Push Agent.
  8. En la
    Vista del proyecto
    , haga doble clic en
    Push Agent
    .
    Se abre un editor externo en una ficha independiente.
  9. Compile el proyecto.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.