Establecer un intervalo de banda muerta

Las propiedades de banda muerta permiten realizar muestreos de variables con respecto a su valor de muestra anterior.
CONSEJO: Para obtener más información sobre las configuraciones de banda muerta comunes, consulte Configuraciones del intervalo de banda muerta.
  1. Para establecer un intervalo de banda muerta
  2. En
    Vista del proyecto
    , seleccione un objeto de registrador de datos.
  3. En
    Propiedades
    , establezca
    Modo de banda muerta predeterminado
    en:
    • Ninguno
      . Muestra la variable cuando el valor de la variable cambia en cantidad.
    • Absoluto
      . Muestra la variable cuando el valor de la variable cambia en una cantidad igual o mayor que el valor absoluto de banda muerta.
      CONSEJO: Por ejemplo, si el valor de la variable es 3 y el valor de banda muerta es 1, la variable se muestrea cuando el valor de la variable es 4 o mayor.
    • Porcentaje
      . Muestra la variable cuando el valor de la variable cambia en una cantidad igual o mayor que el porcentaje del valor de banda muerta.
      CONSEJO: Por ejemplo, si el valor de la variable es 10 y el valor de banda muerta es 20, la variable se muestrea cuando el valor de la variable es 12 o mayor.
  4. Establezca el
    Valor de banda muerta predeterminado
    .
    Por ejemplo, si el valor es 5, el registrador muestra las variables cuyos valores tuvieron un cambio absoluto o porcentual de al menos ± 5 con respecto al muestreo anterior.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.