Crear un puntero de nodo

Cree un puntero de nodo en
Vista del proyecto
para hacer referencia a otro nodo del proyecto.
  1. En
    Vista del proyecto
    , seleccione la carpeta o el objeto que contendrá la variable.
  2. En
    Propiedades
    , cree un vínculo dinámico al nodo al que apunta.
    Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
  3. (Opcional) Expanda
    NodePointer
    #
    y rellene estas propiedades:
    • Kind
      . Tipo de nodo al que apunta el puntero de nodo.
    • Clase de nodo
      . Puede elegir entre:
      • Instancia
      • Tipo
      • Cualquiera
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.