Configurar los certificados de servidor de confianza en tiempo de diseño
Establezca el certificado de servidor rechazado al importar nodos con un objeto de cliente OPC UA como de confianza para poder importar estos nodos en tiempo de diseño.
Puede mover el certificado de las siguientes maneras:
- Manualmente, utilizando el Explorador de Windows solo en un destino de Windows.
- Mediante el uso remoto deAcceso remoto de FactoryTalk.
- Usando la misma aplicación.
- DesdeApplicationFiles/PKI/Rejected, mueva el certificado aProjectFiles/PKI/Trusted/Certs.
Entregue su opinión