Crear un proyecto
Un proyecto contiene elementos con los que se crea una
Aplicación FactoryTalk Optix
. Puede crear un proyecto local o un proyecto desde una ubicación remota.- En la barra de herramientas principal, seleccioneProyectoSe abre la página Inicio.
- SeleccioneNuevo.
- Para crear un proyecto local que tiene una ventana predeterminada y categorías configuradas en laVista del proyecto, seleccionePredeterminado.Para crear un proyecto en blanco que no tenga contenido predeterminado, enOpciones de FactoryTalk Optix Studio, seleccioneModo avanzadoy, a continuación, reinicieFactoryTalk Optix Studiopara seleccionarEn blancoen la página de inicio. Consulte Configurar opciones.
- EnNombre, escriba el nombre de la tabla.
- EnUbicación, escriba la ruta del proyecto.La ubicación predeterminada es. SeleccioneC:\Users\UserName\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk OptixExaminar archivos
- (Opcional) SeleccioneUsar control de versiones.Con el control de versiones habilitado, puede realizar una copia de seguridad del estado de su proyecto en un repositorio local e insertar los cambios locales en un repositorio remoto.
- (Opcional) SeleccioneCifrar secretospara cifrar contraseñas de proyecto, objetos personalizados que tienen el tipo de datosPasswordy archivosYAMLque representan el modelo de información del proyecto.CONSEJO: Para habilitar la opciónCifrar secretos, inicie sesión enFactoryTalk Hub. Para obtener más información, consulte Cifrado de secretos del proyecto.
- EnEstablecer tamaño de la ventana principal, especifique el ancho y la altura de la ventana principal al crear proyectos. Acepte el tamaño de ventanaPersonalizadopredeterminado, introduzca un nuevoAnchoyAlturapara un nuevo tamaño de ventana personalizado, o seleccione un tamaño de ventana preconfigurado o un panel Optix.El tamaño de ventana personalizado predeterminado es de 400 x 400 píxeles.
- SeleccioneCrear.
- (Opcional) Para crear un proyecto desde una ubicación remota:
- SeleccioneRemoto.
- EnURL remota, introduzca la URL del repositorio remoto suministrada por el administrador del sistema para especificar el proyecto remoto que desea abrir.
- EnUbicación, introduzca la carpeta en el equipo local donde se guardarán y se confirmarán los cambios antes de insertarlos en el repositorio remoto.
- SeleccioneAbrir.Si ha iniciado sesión enFactoryTalk Optix, no es necesario que conozca laURL remotani laUbicación.Crear un nuevo proyectomuestra de forma automática todos los potenciales repositorios accesibles con su cuenta de GitHub y todos los proyectos remotos que puede abrir.ApareceAbriendo proyecto desde remotoen la barra de estado y el nuevo proyecto se abre con el mismo nombre que el repositorio remoto.
Se abre el nuevo proyecto. Si hay un proyecto abierto existente, el proyecto se abre en una nueva instancia de
FactoryTalk Optix
.Entregue su opinión