Interfaz de administración de recetas personalizada

En lugar de utilizar el editor de recetas predeterminado, puede diseñar una interfaz de administración de recetas personalizada.
CONSEJO: Puede desarrollar una interfaz de administración de recetas personalizada en función de los objetos reutilizados en el editor de recetas predeterminado. Para obtener más información, consulte Reutilizar los objetos del editor de recetas predeterminado.

Objetos gráficos y scripts para ingredientes

IMPORTANTE: Al compilar la solución de administración de recetas personalizada, debe incluir los objetos de estos scripts de NetLogic.
Elemento
Funciones
Uso
Objeto
EditorDeRecetas
  • Contiene otros objetos gráficos que le permiten administrar recetas.
  • Define el esquema de la receta de referencia
En el panel
Propiedades
, en la propiedad
EsquemaDeReceta
, seleccione un esquema de recetas.
RecipesEditorUISetup
NetLogic
Cree el siguiente conjunto de objetos para cada ingrediente del esquema de recetas seleccionado:
  • Un objeto
    Cuadro de texto
    con el nombre del ingrediente
  • El objeto gráfico más adecuado para cambiar el valor del ingrediente, basándose en el tipo de datos del ingrediente (
    Cuadro de texto
    ,
    Cuadro de número
    ,
    Casilla de verificación
    ,
    Fecha y hora o Duración
    ).
    OBSERVACIÓN: En tiempo de ejecución, el valor de este objeto gráfico se copia automáticamente en el objeto
    Modelo de edición
    .
Para crear los objetos gráficos, haga clic con el botón derecho en
EditorDeRecetas
o
RecipesEditorUISetup
y seleccione
Ejecutar configuración
.

Selección de recetas almacenadas

Elemento
Funciones
Objeto
RecipesComboBox
  • Inserta el nombre de una receta que se almacenará en la base de datos asociada con el esquema de recetas al que se hace referencia en el objeto
    EditorDeRecetas
  • Muestra los nombres de las recetas almacenadas en la base de datos
En
RecipesComboBox
,
RecipesEditorComboBoxLogic
NetLogic
  • Lee los datos de las recetas almacenadas en la base de datos
  • Muestra los nombres de las recetas en
    RecipesComboBox
    y muestra los valores de los ingredientes

Administración de recetas

OBSERVACIÓN: Los siguientes objetos de botón invocan los métodos respectivos del objeto de esquema de recetas.
Elemento
Función
Objeto
SaveButton
Guarde o actualice en la base de datos la receta escrita o seleccionada en
RecipesComboBox
En
SaveButton
,
RecipesEditorSaveButtonLogic
NetLogic
Objeto
DeleteRecipeButton
Elimine la receta seleccionada de la base de datos mediante
RecipesComboBox
Objeto
LoadButton
Cargue la receta seleccionada del controlador a
FTOptixApplication
mediante
RecipesComboBox
Objeto
ApplyButton
Aplique la receta seleccionada en el controlador usando
RecipesComboBox

Notificaciones

Objeto
Función
Objeto
OutputMessage
Cuando el usuario guarda, elimina, carga o aplica una receta, se muestra un mensaje de salida durante cinco segundos.
CONSEJO: Para cambiar el tiempo de retención de mensajes, haga doble clic en el script
RecipesEditorOutputMessageLogic
de NetLogic y cambie el valor expresado en milisegundos.
RecipesEditorOutputMessageLogic
de NetLogic
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.