Crear un almacenamiento de retentividad

Cree un almacén de datos de retentividad para retener datos de nodos específicos del proyecto.
CONSEJO: Para algunos valores de propiedad, puede utilizar vínculos dinámicos. Para obtener más información, consulte Crear vínculos dinámicos.
  1. Cree el objeto de almacenamiento de retentividad:
    1. En el panel
      Vista del proyecto
      , haga doble clic con el botón derecho en
      Retentividad
      .
    2. Seleccione
      Nuevo
      Almacenamiento de retentividad
      .
    3. (Opcional) En
      Propiedades
      , en
      Nombre
      , seleccione
      Edit
      para cambiar el nombre del almacenamiento.
  2. Agregue un nodo de proyecto para conservar sus datos:
    1. En
      Propiedades
      , junto a
      Nodos
      , seleccione
      Add
      .
    2. (Opcional) Seleccione
      Edit
      para cambiar el nombre del nodo.
    3. (Opcional) Expanda el nodo. En
      Tipo
      , seleccione Add Dynamic Link
      Establecer tipo
      y cree un vínculo dinámico.
    4. (Opcional) Expanda el nodo. En
      NodeClass
      , seleccione la clase del nodo o seleccione
      Agregar vínculo dinámico
      y cree un vínculo dinámico.
  3. Especifique la frecuencia con la que se guardan los nuevos datos de los nodos del proyecto seleccionados realizando una de las siguientes acciones:
    • En
      Retardo de escritura
      , introduzca los milisegundos seleccionando
      Edit
      .
    • En
      Retardo de escritura
      , seleccione
      Agregar vínculo dinámico
      y cree un vínculo dinámico.
  4. Determine si desea conservar solo los cambios ya almacenados realizando una de las siguientes acciones:
    • En
      Observador Delta habilitado
      , establezca el valor.
    • En
      Observador Delta habilitado
      , seleccione
      Agregar vínculo dinámico
      .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.