Zonas horarias para eventos de alarmas

En tiempo de ejecución, el objeto
Cuadrícula de datos
de los objetos
Cuadrícula de alarmas
y
Cuadrícula de registro de alarmas
muestran la hora local de los eventos en la columna
Sello de hora
:
Objeto
Sello de hora
Cuadrícula de alarmas
Establezca un vínculo dinámico en la propiedad
Hora
.
Cuadrícula de historial de alarmas
Establezca un vínculo dinámico en la propiedad
Hora
con un puntero de nodo.
En proyectos que admiten sesiones remotas, los dispositivos con configuraciones de hora local diferentes pueden mostrar distintas zonas horarias en los widgets. El sello de hora del widget se muestran en la zona horaria local del dispositivo, incluso cuando los eventos se producen en diferentes zonas horarias. En la columna
Sello de hora
de la
Cuadrícula de alarmas
o la
Cuadrícula de historial de alarmas
, establezca un convertidor de tipo
Evaluador de expresiones
con la suma de las propiedades
{Item}Time
y
{Sesión}TimeZoneOffset
. Consulte Ver alarmas en la zona horaria local remota.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.