Cambiar propiedades de usuario
Configure las propiedades de un usuario para modificar el dominio, la contraseña, la ubicación y el idioma del usuario en cuestión.
- EnVista del proyecto, expandaSeguridad.
- ExpandaUsuarios.
- Seleccione un usuario.
- EnPropiedades, cambie:
- Nombre. Nombre del usuario.
- Contraseña. Contraseña que el usuario debe proporcionar para iniciar sesión en la aplicación.
- LocaleIds. Ubicación del usuario. El valor predeterminado es en-US.
- Idiomas. Idioma configurado del usuario. El idioma predeterminado es el idioma predeterminado de la ubicación del usuario.
- Sistema de medición. Sistema de medición utilizado para mostrar los datos al usuario:
- Sistema internacional de unidades
- Sistema de unidades de medida de Estados Unidos
- Sistema de unidades imperiales
- Dominio. Identifica la cuenta de usuario local deWindows®de una cuenta de usuario vinculada a un dominio.
- SeleccioneGuardar
Entregue su opinión