Configurar un registro de alarmas
En el registro de alarmas se muestran las alarmas con fecha y hora del sistema, así como el estado de cada una de ellas.
La visualización del registro de alarmas en tiempo de ejecución requiere una base de datos, un registrador configurado y el widget
Cuadrícula de alarmas
o Cuadrícula de historial de alarmas
. El widget de Cuadrícula de registro de alarmas
muestra el registro de eventos de alarma. La Cuadrícula del registro de eventos de alarma
muestra los datos de cada evento de alarma y su estado. Cada fila de la cuadrícula representa un cambio de estado de un evento de alarma.- En la barra de herramientas principal, seleccioney, a continuación, seleccioneBibliotecas de plantillasMisc.
- EnComponentes, arrastre el objetoRegistrador de eventos de alarmasa la carpetaRegistradoresdeVista del proyecto.ApareceráRegistradorDeEventosDeAlarmas#.
- EnBibliotecas de plantillas, seleccioneCerrar.
- EnVista del proyecto, arrastre el objeto de la base de datos deseado al valor de la propiedadBase de datosdel registrador. La base de datos se asocia al registrador.
- Seleccioney, a continuación, seleccioneBibliotecas de plantillasWidgets.
- Arrastre laCuadrícula de alarmaso el widgetCuadrícula de historial de alarmas con filtroa la carpeta de laVista del proyecto.Aparecerá el nuevo widget.
- EnVista del proyecto, arrastre el registrador aPropiedadesenRegistradorDeEventosDeAlarmas.Los datos que se registran en tiempo de ejecución ahora estarán visibles.
- (Opcional) Para personalizar el aspecto gráfico del widget, personalice la cuadrícula de datos, la fecha y la hora, el botón y el color del texto en el widget.
Entregue su opinión