Crear una alarma
Cree una alarma para especificar qué valor genera una alarma en tiempo de ejecución.
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho del mouse enAlarmas, seleccioneNuevoy, a continuación, seleccione el tipo de alarma.La alarma aparecerá enAlarmas.
- Con la alarma seleccionada, enPropiedades, dentro deVariable de entrada, introduzca la variable o el vínculo que se va a monitorizar.
- Según tipo de alarma, establezca el estado o los límites normales del valor.Se muestra un valor de propiedadNot setcuando no se ha introducido el valor normal o el límite.
- EnMensaje, escriba el texto que se mostrará cuando se produzca el evento de alarma.
- EnGravedad, introduzca el nivel de prioridad de la alarma de1a1000.
- EnHabilitado, seleccioneVerdadero. Habilitado es el valor predeterminado.
De esta forma se creará y habilitará la alarma.
Entregue su opinión