- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Vínculos dinámicos
- Alarmas
- Recetas
- Registrador
- Traducciones
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Tutorial de NetLogic
- Referencia de API de C#
Establecer el tiempo de sondeo de variables dinámicas para las alarmas
Establezca el intervalo de tiempo entre las lecturas de los valores de las variables de los servidores OPC UA y los valores de etiqueta de los controladores.
- EnVista del proyecto, seleccione el nodo del proyecto raíz.
- EnPropiedades, establezca elTiempo de sondeo de variables dinámicas.CONSEJO: Establezca el tiempo de sondeo entre un muestreo y el siguiente en el formato HHHH:MM:SS.MS.
Entregue su opinión