Referencia de auditoría de firma

Para configurar un flujo de trabajo de firma electrónica, establezca las propiedades de
SigningController
y
Auditoría de firma
.

Objeto SigningController

El objeto
SigningController
especifica la configuración predeterminada para los flujos de trabajo de firmas electrónicas.
Propiedades de SigningController
Propiedad
Descripción
Los usuarios tienen permiso para firmar
Usuarios autorizados para completar un flujo de trabajo de firma.
Los grupos tienen permiso para firmar
Grupos autorizados para completar un flujo de trabajo de firma.
Los usuarios tienen permiso para la doble firma
Usuarios autorizados para actuar como un segundo usuario en un flujo de trabajo de doble firma.
Los grupos tienen permiso para la doble firma
Grupos autorizados para actuar como un segundo usuario en un flujo de trabajo de doble firma.
DefaultWorkflowType
Tipo de flujo de trabajo de firma electrónica predeterminado.
ConfirmWorkflow
El usuario debe seleccionar
Confirmar
.
SignWorkflow
El usuario debe autenticar sus credenciales y seleccionar
Confirmar
.
DoubleSignWorkflow
Se necesitan dos usuarios para autenticar sus credenciales y seleccionar
Confirmar
.

Propiedad Auditoría de firma

Asocie la propiedad
Auditoría de firma
con una variable para activar el flujo de trabajo de la firma electrónica cuando el valor de la variable cambia. La configuración de
Auditoría de firma
sobrescribe la configuración predeterminada de
SigningController
.
Propiedades Auditoría de firma
Propiedad
Descripción
Tipo de flujo de trabajo
Tipo de flujo de trabajo de firma electrónica.
Usuarios
Usuarios autorizados para completar un flujo de trabajo de firma.
Grupos
Grupos autorizados para completar un flujo de trabajo de firma.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.