Convertidor de unidades de ingeniería
Use el convertidor de unidades de ingeniería para convertir los valores de datos sin procesar en valores a escala basados en un rango de valores personalizables.
CONSEJO:
Por ejemplo, el convertidor de unidades de ingeniería puede transformar valores de 0 a 65 535 suministrados por un sensor de temperatura en los valores correspondientes en una escala de -20 a +70. La entrada de un convertidor de unidades de ingeniería suele ser un vínculo dinámico a una etiqueta importada.
Propiedades
Propiedad | Descripción |
---|---|
Mínimo no procesado | Valor mínimo de datos sin procesar. |
Máximo no procesado | Valor máximo de datos sin procesar. |
Mínimo a escala | Valor convertido mínimo. |
Máximo a escala | Valor convertido máximo. |
Modo | La dirección del vínculo dinámico:
|
IMPORTANTE:
El convertidor no opera si no se especifican valores en las propiedades
Mínimo no procesado
y Máximo no procesado
, y no hay ningún vínculo dinámico para la variable de entrada.Si... | Entonces... |
---|---|
Las propiedades Mínimo no procesado y Máximo no procesado no están establecidas. | El convertidor asume que hay una variable analógica establecida en la entrada a través de un vínculo dinámico. Las propiedades Mínimo no procesado y Máximo no procesado están establecidas en Límite bajo y Límite alto de la variable analógica de entrada respectivamente. |
Las propiedades Mínimo no procesado y Máximo no procesado están establecidas. | El convertidor tiene en cuenta las propiedades Mínimo no procesado y Máximo no procesado y omite los valores de Límite bajo y Límite alto de la entrada de la variable analógica. |
Solo está establecida la propiedad Mínimo no procesado o Máximo no procesado . | El convertidor asume que hay una variable analógica establecida en la entrada mediante un vínculo dinámico y omite las propiedades Mínimo no procesado y Máximo no procesado . Las propiedades Mínimo no procesado y Máximo no procesado están establecidas en Límite bajo y Límite alto de la variable analógica de entrada respectivamente. |
Origen
Una variable que contiene un valor sin procesar que se convertirá.
Salida
Un valor a escala basado en la conversión lineal configurada.
Ejemplo
Entregue su opinión