Implementar una aplicación FactoryTalk Optix
Los dispositivos cliente de
Rockwell Automation
ejecutan automáticamente Aplicaciones FactoryTalk Optix
durante la implementación. Otros dispositivos cliente requieren que inicie manualmente la aplicación en el dispositivo o configure la aplicación para el inicio automático.Utilice
Editor de escritorio de FactoryTalk Optix Studio
para implementar en dispositivos locales o remotos. Utilice Editor web de FactoryTalk Optix Studio
para implementar solo en dispositivos remotos. FactoryTalk Optix Studio
utiliza Acceso remoto de FactoryTalk
para implementar en dispositivos remotos.
IMPORTANTE:
Si ya se está ejecutando un
Aplicación FactoryTalk Optix
en un dispositivo cliente, la implementación de otro Aplicación FactoryTalk Optix
detiene la otra aplicación.Requisitos previos
- Confirme queServicio de actualización de la aplicación FactoryTalk Optixse ejecuta en el dispositivo cliente.IMPORTANTE: Para que funcione correctamente,Servicio de actualización de la aplicación FactoryTalk Optixrequiere que el puerto TCP 49100 sea accesible y un nombre de usuario válido con una contraseña configurada.
- Confirme que el dispositivo cliente tiene una licencia válida.IMPORTANTE: Si el dispositivo cliente no tiene licencia,Aplicaciones FactoryTalk Optixse ejecuta en el modo de demostración y se detiene automáticamente después de 2 horas.
- Configure un dispositivo.IMPORTANTE: Configure un dispositivo local o remoto. Para configurar un dispositivo local, consulte Administrar dispositivos cliente. Para configurar un dispositivo remoto, abraFactoryTalk®Hub™y acceda aAcceso remoto de FactoryTalk. En la ayuda en línea de FactoryTalk Remote Access, consulteVista de dominioy desplácese hastaPara agregar un dispositivo. El dispositivo remoto también debe tener el cliente en tiempo de ejecución deAcceso remoto de FactoryTalkinstalado y configurado. En la ayuda en línea de FactoryTalk Remote Access, consulteConfiguración del cliente.
- Para implementar unAplicación FactoryTalk Optix
- Seleccione el dispositivo configurado.Para obtener más información, consulte Seleccionar un dispositivo cliente.
- Si ha seleccionado un dispositivo remoto, primero establezca una conexión VPN con ese dispositivo. Para seleccionarVPNEscritorio remoto
- SeleccioneEn ejecución
- Introduzca la contraseña del usuario para el dispositivo cliente y seleccioneAceptar.
Para detener .
Aplicación FactoryTalk Optix
en el dispositivo cliente, seleccione Detener
OBSERVACIÓN:
Al hacer clic y mantener pulsado un botón en el escritorio remoto cuando el escritorio remoto no tiene enfoque automáticamente, se incrementa el botón si está configurado con los eventos
MouseUp
y MouseClick
. Esto se debe a que enfocar el escritorio remoto haciendo clic y pulsando el botón automáticamente realiza los eventos MouseUp
y MouseClick
.Entregue su opinión