Crear un evento personalizado
Para agregar un evento personalizado o de cambio, agregue un evento externo a un objeto.
Los eventos externos le permiten gestionar eventos de objeto.
- En laVista del proyecto, seleccione el objeto que contendrá el evento externo.
- EnPropiedades, junto aEventos, seleccioneAgregar evento externo.
- Seleccione el evento para gestionar los eventos de otro objeto.
- ElijaSeleccionar.El nuevo evento aparece enEventos.
- Para vincular un método al evento, junto al evento, seleccioneAgregar nuevo métodoy, a continuación, seleccione el método.
- ElijaSeleccionar.
- (Opcional) Si el método requiere argumentos, expanda el método y establezca los argumentos.
Entregue su opinión