Editor

Para abrir el editor de la interfaz de usuario, abra un objeto de contenedor.
Editor
Elemento
Descripción
Icono
Descripción
Ficha de la ventana o el objeto abiertos
Lienzo que muestra la ventana o el objeto abiertos
Área de diseño del contenido de la ventana o el objeto abiertos
Barra de herramientas del editor con iconos y opciones que dependen de los objetos seleccionados en el área de diseño
Seleccionar
. Seleccionar un elemento en el área de diseño.
Rectángulo
. Dibujar un rectángulo en el área de diseño.
Elipse
. Dibujar un óvalo en el área de diseño.
Línea
. Dibujar una línea en el área de diseño.
Polilínea
. Dibujar una polilínea en el área de diseño.
Enviar atrás
. Enviar el objeto seleccionado detrás de los objetos del área de diseño.
Enviar hacia atrás
. Enviar el objeto seleccionado por detrás de un objeto del área de diseño.
Traer adelante
. Traer el objeto seleccionado por delante de un objeto del área de diseño.
Traer al frente
. Enviar el objeto seleccionado delante de todos los objetos del área de diseño.
Alinear grupo a la izquierda
. Alinear los objetos seleccionados a lo largo del objeto más a la izquierda.
Alinear grupo en la parte superior
. Alinear los objetos seleccionados a lo largo del objeto más alto.
Alinear grupo a la derecha
. Alinear los objetos seleccionados a lo largo del objeto más a la derecha.
Alinear grupo en la parte inferior
. Alinear los objetos seleccionados a lo largo del objeto más bajo.
Acoplar a la izquierda
. Fijar los objetos seleccionados a la izquierda y mantener los márgenes.
Acoplar al centro
. Fija los objetos seleccionados verticalmente mientras centra los objetos y restablece los márgenes.
Acoplar a la derecha
. Fija los objetos seleccionados a la derecha y mantiene los márgenes.
Acoplar a la izquierda y a la derecha
. Estira los objetos seleccionados horizontalmente en el contenedor.
Acoplar a la parte superior
. Fija los objetos seleccionados en la parte superior y mantiene los márgenes.
Acoplar al centro
. Fija los objetos seleccionados horizontalmente mientras centra los objetos y restablece los márgenes.
Acoplar a la parte inferior
. Fija los objetos seleccionados en la parte inferior y mantiene los márgenes.
Acoplar a la parte superior e inferior
. Estira los objetos seleccionados verticalmente en el contenedor.
Eliminar
. Quitar el objeto seleccionado del área de diseño.
Seleccione el idioma de los objetos en el área de diseño.
Seleccione el nivel de zoom del área de diseño.
Seleccione opciones para especificar la visibilidad, la ubicación de ajuste de los objetos y el tamaño de la cuadrícula.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.