Imagen SVG avanzada

Use este objeto para mostrar una imagen SVG Tiny 1.2 y cambiar las propiedades de partes de la imagen individuales en tiempo de diseño o tiempo de ejecución.
Ejemplo de aplicación: alarma deshabilitada
Ejemplo de aplicación: alarma habilitada

Caso de uso

Modifique de forma estática o dinámica una parte o toda la imagen SVG. Por ejemplo, señale un mal funcionamiento de una pieza de hardware resaltando una representación de componentes de hardware determinada.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.