Configurar una hoja de estilo

Configure una hoja de estilo para cambiar las propiedades de la hoja de estilo. Algunas propiedades de estilo muestran una vista previa en el editor.
  1. En
    Vista del proyecto
    , expanda la carpeta
    UI
    y seleccione la hoja de estilo para editarla.
  2. En
    Propiedades
    , configure las propiedades de la hoja de estilo.
    CONSEJO: Para cambiar el valor de una propiedad, seleccione
    Edit
    para introducir un valor manualmente, o seleccione
    Agregar vínculo dinámico
    para buscar una etiqueta que tenga el valor que se mostrará y vincularla. Seleccione la casilla que representa el color y, a continuación, en
    Seleccionar color
    , arrastre para seleccionar el color y elija
    Seleccionar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.