Buscar
Ayuda de FactoryTalk Optix Studio
Tutorial sobe objetos gráficos
Configure elementos gráficos para diferentes escenarios.
Objetos gráficos
Desarrollar una interfaz específica del usuario
Desarrollar cuadrículas de datos filtrables
Desarrollar un cuadro de lista filtrable
Desarrollar un medidor lineal limitado
Desarrollar una UI generada automáticamente
Desarrollar una interfaz de usuario con una imagen sensible
Desarrollar un cuadro de diálogo de confirmación
Desarrollar un icono que cambie el color
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor
deje su opinión aquí
.