Interfaz de Push Agent

La interfaz de usuario de Push Agent de ejemplo contiene cinco variables, una cuadrícula de datos con botones asociados y campos que permiten configurar el registrador de datos.
CONSEJO:
Descargar un proyecto de muestra:
PushAgentDemo.zip
El proyecto de ejemplo incluye un Push Agent que está configurado para conectarse localmente a un agente Mosquitto de Eclipse y utiliza estos paquetes NuGet de terceros:
  • M2Mqtt
  • Newtonsoft.Json
Ejemplo de interfaz de usuario de Push Agent
La interfaz de usuario de Push Agent de ejemplo contiene los siguientes elementos:
Llamada
Elemento
Descripción
A
Cuadrícula de datos
Muestra las muestras detectadas por el registrador de datos en función del modo seleccionado, que puede cambiar en el menú desplegable.
B
Botón Actualizar
Actualiza la cuadrícula de datos.
C
Botón Registrar
Inserta una fila con los valores de las variables en la que se ha realizado el muestreo en la cuadrícula de datos.
D
Sección Configuración del registrador de datos
Le permite modificar los parámetros de configuración de las variables supervisadas y el registrador de datos. Para enviar datos a la nube, configure todos los parámetros relacionados con el agente.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.