Duplicar un registrador de datos
La duplicación de un registrador de datos configura un nuevo registrador basado en el registrador existente.
- En la barra de herramientas, seleccioneAbrir página de panel
- En el panel central, seleccioneConfigurar un registrador de datos.
- Haga clic con el botón derecho en el registrador de datos que desee duplicar y seleccioneDuplicar.Aparecerá un nuevo registrador de datos en la lista de los registradores de datos disponibles.
Edite la configuración del registrador duplicado. Consulte Editar un registrador de datos.
Entregue su opinión