Desarrollar un registrador de datos con una base de datos ODBC
Configure un registrador que guarde datos en una base de datos ODBC.
OBSERVACIÓN:
Descargar un proyecto de muestra:
DataLoggerODBC.zipPara que se ejecute como se espera, este proyecto de ejemplo requiere que se configuren los ajustes de ODBC. Consulte Base de datos.
Requisitos previos
- Obtenga los detalles necesarios de la base de datos ODBC. Consulte Base de datos.
- Para desarrollar el proyecto
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enModeloy seleccione .
- Cree un registrador de datos periódico con una base de datos ODBC que monitorice la variable. Consulte Agregar un registrador de datos.
- Organice los elementos de la interfaz.
- Guarde el proyecto.
Seleccione para ejecutar el proyecto mediante el emulador de cliente para probar su proyecto. Para ejecutar el proyecto en un cliente remoto, consulte Agregar un dispositivo cliente.
En ejecución
Entregue su opinión