Proyectos

Proyectos

Un proyecto contiene componentes diferentes que se utilizan para crear
Aplicaciones FactoryTalk Optix
.
Los proyectos de
FactoryTalk Optix
cumplen con la norma OPC (Comunicación de plataformas abiertas), que proporciona interoperabilidad entre diferentes sistemas.

Componentes

Un proyecto puede incluir estos componentes:
  • Objetos. Objetos físicos, como un motor o un objeto no físico, como una alarma digital.
  • Tipos de objeto. Modele objetos desde los que puede crear instancias de objetos. Cada instancia de objeto puede contener objetos y variables específicos.
  • Variables. Elementos que representan características de objetos y especifican los valores de estas características.
  • Tipos de variables. Modele variables a partir de las cuales puede crear instancias de variables, que pueden contener otras variables específicas.
  • Tipos de método de tiempo de ejecución. Métodos de modelo a partir de los cuales puede crear instancias de método. Las instancias de métodos se pueden ejecutar en tiempo de ejecución cuando se produce un evento, como una acción de usuario o un cambio en el valor de una variable.
  • Objetos gráficos predefinidos. Una biblioteca predefinida de objetos, como controles, contenedores, dibujos o contenido de multimedia, que puede utilizar para crear una interfaz de usuario para
    Aplicaciones FactoryTalk Optix
    .
  • NetLogic. Objetos NetLogic que implementan lógicas de aplicación personalizadas desarrolladas en C#.

Caracteres especiales

Puede utilizar caracteres especiales y diacríticos específicos de los idiomas admitidos en los nombres y las propiedades de los objetos.
Para cambiar la configuración de idioma, consulte Configurar opciones.
IMPORTANTE:
Si utiliza caracteres especiales en componentes visibles en tiempo de ejecución, asegúrese de que los dispositivos cliente incluyan una fuente compatible con estos caracteres especiales. Consulte Importar fuentes.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.