Objeto Informes

Cada objeto
Informes
contiene propiedades globales que se aplican a todas las páginas de la salida PDF. Cada objeto
Informes
contiene determinados componentes.
Componentes de informes
Componente
Descripción
Encabezado
Especifica la altura y el contenido del encabezado del PDF. Los encabezados generalmente contienen logotipos, información de contacto, referencias de impresión (por ejemplo, números de página) y la fecha/hora de generación del informe.
Secciones
Establece el contenido del informe. Las secciones contienen:
  • Sección del panel
    . Este es un contenedor para:
    • Valores estáticos, como etiquetas, imágenes, paneles, rectángulos
    • Valores dinámicos, como valores de las variables del controlador y valores de los eventos de alarma recopilados en tiempo real
    • Objetos gráficos
  • Sección de cuadrícula de datos
    . Representa los datos leídos desde una base de datos y seleccionados de los datos de la aplicación en forma de una tabla.
  • Saltos de página
    . Inserta un salto de página entre secciones del informe.
Pie
Especifica la altura y el contenido del pie de página en PDF. Los pies de página generalmente contienen logotipos, información de contacto, números de página y la fecha y hora en que se generó el informe.
Ejemplo de componentes de informe
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.