- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Vínculos dinámicos
- Alarmas
- Recetas
- Registrador
- Traducciones
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Tutorial de NetLogic
- Referencia de API de C#
Ejemplo de sesión interactiva y motor de presentación
En este ejemplo, las páginas de inicio de las sesiones interactivas para
Usuario1
, Usuario2
y Usuario3
son instancias de la página de inicio definida en el motor de presentación.Cada página de inicio contiene varias instancias de los mismos objetos
A
, B
y C
. Los objetos se muestran o se ocultan en función de las lógicas dinámicas de cada usuario. El texto se traduce en función de la configuración regional del usuario.Entregue su opinión