Traducir una cadena

Traduce una cadena para que el texto de la cadena pueda mostrarse en diferentes idiomas.
Si no se espera ninguna traducción para un parámetro regional, la cadena que se muestra en tiempo de ejecución depende de la configuración regional de reserva del usuario.
  1. En la
    Vista del proyecto
    , expanda
    Traducciones
    y, a continuación, haga doble clic en una biblioteca de traducción.
  2. Seleccione
    Ver referencias de traducción
    .
  3. En la fila de la cadena que se va a traducir, seleccione
    Sincronizado
    . En la tabla de traducción aparece una clave nueva con el mismo nombre que la cadena.
  4. (Opcional) Cambie el nombre de la clave en la página
    Referencia de traducción
    para agregar una tecla en la tabla de traducción.
    Cambiar el nombre de una tecla no quita la tecla con el nombre anterior.
  5. Seleccione
    Ver tabla de traducciones
    .
  6. Agregue traducciones a la clave.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.