Asignar un grupo a un usuario

Asigne grupos y cree una jerarquía de derechos y privilegios.
  1. En la barra de herramientas principal, realice una de las siguientes acciones:
    • Seleccione
      Abrir página de panel
      y, a continuación, en el panel de control, seleccione
      Administrar usuarios y grupos
      .
    • Seleccione la flecha desplegable tras
      Abrir página de panel
      y, a continuación, seleccione
      Administrar usuarios y grupos
      .
  2. En el editor, realice una de las siguientes acciones:
    • En
      Grupos,
      arrastre un grupo hacia un usuario o mantenga pulsada la tecla
      Mayús
      o
      Ctrl
      para seleccionar y arrastrar grupos consecutivos o varios grupos hacia un usuario.
    • Seleccione la casilla de verificación de uno o varios grupos, elija
      Asignar
      grupos a usuarios
      , marque la casilla de verificación de un usuario y, a continuación, seleccione
      Aplicar
      .
    Group assigned
    aparece junto a un usuario que ya está asignado a un grupo.
  3. Seleccione
    Salir
    .
  4. Seleccione
    Guardar
    .
    En el editor, puede arrastrar un usuario a un grupo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.