Extraer los cambios que otros usuarios realicen desde el repositorio remoto

Extraiga los cambios para ver actualizaciones y cualquier conflicto entre el repositorio remoto y su proyecto local. Utilice la vista previa de extracción para aceptar actualizaciones y resolver conflictos.
Cuando se realizan cambios para extraer del repositorio remoto, el mensaje "Los cambios remotos están disponibles para la extracción" aparece en la barra de estado y el icono
Extraer desde remoto
muestra un número azul con el número de confirmaciones que se van a extraer. Por ejemplo,
Extraer desde remoto
indica que hay una confirmación lista para extraer.
  1. En el proyecto abierto, seleccione
    Extraer desde remoto
    . Los conflictos y los cambios entre el proyecto local y el proyecto en el repositorio remoto aparecen resaltados
    en la
    Vista previa de extracción.
    CONSEJO: Puede producirse un conflicto si cambia el valor de una propiedad tanto del proyecto remoto como del proyecto local. También se podría producir un conflicto si se quita un objeto en una versión del proyecto y se modifica el mismo objeto en el repositorio remoto. Los conflictos resaltados muestran valores modificados y objetos quitados que están tachados. El número de conflictos aparece en la barra de estado.
  2. (Opcional) En la parte superior de la
    Vista previa de extracción
    , seleccione el contenido que se va a ver:
    • Todo
      . Todo el contenido del proyecto tanto en los proyectos locales como en los remotos.
    • Actualizaciones
      . Solo los cambios realizados en los proyectos locales y remotos.
    • Conflictos
      . Solo conflictos entre los proyectos locales y remotos.
  3. Expanda un conflicto resaltado para mostrar los valores en conflicto.
  4. (Opcional) En la parte superior de la vista previa, seleccione
    Sort descending
    para desplazarse y expandir el siguiente conflicto o
    Sort ascending
    para ir al conflicto anterior.
    CONSEJO: Un icono en una fila en
    Vista previa de extracción
    indica que:
    • Preview conflicts
        Existe un conflicto entre el proyecto local y remoto.
    • Preview resolved
      Se ha resuelto un conflicto al seleccionar el cambio local o remoto en la fila.
    • Preview changes
      Existe un cambio en el proyecto local o remoto.
    • Preview additions
      Se ha agregado un objeto.
    • Preview deletions
      Se ha quitado un objeto.
  5. En cada fila resaltada, seleccione la versión de contenido que desee conservar:
    • Cambio local individual. En una fila resaltada, seleccione el cambio local
      Historial local
      a la izquierda.
    • Cambio remoto individual. En una fila resaltada, seleccione el cambio remoto
      Historial remoto
      a la derecha.
    • Todos los cambios locales. En la parte superior de la vista previa, seleccione
      Incorporar todos los cambios locales
      .
    • Todos los cambios remotos. En la parte superior de la vista previa, seleccione
      Incorporar todos los cambios remotos
      .
  6. Seleccione
    Aceptar
    para aceptar los cambios seleccionados o seleccione
    Cancelar
    para rechazar todos los conflictos del proyecto remoto y conservar los valores del proyecto local.
El proyecto se abre y aparece el mensaje "El proyecto está sincronizado" en la barra de estado.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.